各位大师好!
目前我要在evmc6678l上实现一个这样的应用,主核(0核)一个工程文件,1~7核公用一个工程文件,但是要在cfg文件中指定不同核要有各自的ddr3区间(本来如果共享代码,但不共享cfg文件可以轻松实现,但是nandboot确限定这样做太麻烦了,所以改成上述应用方式)。我该怎么在cfg文件中获取到当前加载的是哪个核呢?
另外,如果这样不能实现,Program.sectMap这样的功能能否在工程中用c语言实现?
请各位指导一下!
先谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大师好!
目前我要在evmc6678l上实现一个这样的应用,主核(0核)一个工程文件,1~7核公用一个工程文件,但是要在cfg文件中指定不同核要有各自的ddr3区间(本来如果共享代码,但不共享cfg文件可以轻松实现,但是nandboot确限定这样做太麻烦了,所以改成上述应用方式)。我该怎么在cfg文件中获取到当前加载的是哪个核呢?
另外,如果这样不能实现,Program.sectMap这样的功能能否在工程中用c语言实现?
请各位指导一下!
先谢谢
曾经想用 sectionsTemplate方式来实现,但是发现依然无法获取到DNUM值,所以就放弃了,不知道各位有什么办法?
CMD文件里把DDR3按照不同的核划分。
应用中调用各自的DDR3 section即可。
谢谢回复,能再详细说明一下怎么调用吗?我试了很多种方法,好像都不行!
没有调用section,而是根据section的首地址创建一个heap