This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【TI 官方SDK文件系统问题】



官方的am335x-evm-linux-sdk-bin-02.00.02.11包中存在两个文件系统,分别是arago-base-tisdk-image-am335x-evm和tisdk-rootfs-image-am335x-evm,它俩的区别是什么,分别用于什么情况?

  • TI发布这两个文件系统的时候,希望的是能够最大程度的贴近客户的使用,arago base的文件系统中是最小的文件系统,里面只包含了最基本的一些component,很多lib库、中间件、qt应用等都没有装;ti sdk的文件系统中,最全,里面包含了很多的中间件还有lib库等,还有各种example application。所以客户定制起来,可以选择在arago base上增加component方式来做,或者在tisdk的基础上做裁剪来做,这样就会方便更多人的选择。换个角度,如果你是想做性能评估的话,建议用那个tisdk的,因为所有的app都是在里面了,可以直接通过在TI的EVM板上运行matrix GUI来进行。