您好:
我现在想通过hdvpss的Aux Input Path作为显示的输入通路,通过DVO2将视频数据传递给sii9134芯片。
我使用的软件版本为ipnc3.8.DEMO是multich_capturedisplay.c。8127输出的视频为yuv格式,经过9134后转为rgb格式输出到显示设备。
目前的现象是视频有输出,但是颜色不正确,我调整了VpsHal_HdVencCscCoeff CscDefaultCoeff[VPSHAL_HDVENC_CSC_NUM_MODE]中HDTV R2Y的参数的200改为210后,视频效果有明显的好转,但是图像没有完全正常。
但是与DVO2同时输出的hdmi数据是完全正常的。
问题:1.在经过VENC_D模块之前,hdmi输出和dvo2输出的图像数据是否一样?
2.想利用HD_VENC中的测试彩条测试的dvo2的输出,可是修改了cfg0的15位,并没有彩条输出,不知道为什么?