This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于6638k2k中RBL引导uboot启动的一些问题



上电后固话在boot ROM的RBL会根据DEVSTAT寄存器来判断以何种方式启动。参考了keystone II Arcitecture ARM bootloader手册,讲的不是特别详细,所以有一下一些困惑,希望各位工程师能够帮忙解答。 问题: 1.SPI boot模式下,RBL从spi norflash启动,如果没有设置SPL,RBL会将存储在norflash中的整个uboot代码搬移到MSMC中运行吗?RBL会实现norflash的初始化吗? 2.NAND boot模式下,RBL会进行nand flash的初始化吗?RBL会实现将整个uboot代码搬移到MSMC中运行? 3.如果更换norflash和nandflash的型号和大小,对uboot,ubis烧写地址有什么影响? 4.boot monitor在Linux启动中作用,有没有详细文档描述其功能的,secure与non-secure模式分别适用于什么情况,armv7 datasheet有一些描述,但未给出这两种模式分别适用于什么情景,是Linux启动必须工作在secure模式下吗?