板子:TMDSSK3358 www.ti.com/.../tmdssk3358
sd卡文件:
(1)MLO
\ti\AM335X_StarterWare_02_00_01_01\binary\armv7a\cgt_ccs\am335x\evmskAM335x\bootloader\Release_MMCSD
(2)app
\ti\AM335X_StarterWare_02_00_01_01\binary\armv7a\cgt_ccs\am335x\evmskAM335x\demo\Release
操作方法:
processors.wiki.ti.com/.../AM335X_StarterWare_Booting_And_Flashing
按照上述方法操作后,上电启动,出现下面的情况。
1)ROM发送CCCC,只发送8个C就停止不发了。uSD卡装上述的文件,从uSD卡启动不成功。(用原来自带的uSD卡,里面带操作系统的卡,可以正常启动成功)
CCCC停止发送了,想要通过UART启动,也传送不了uart的MLO文件,所以用串口也启动不了。
2)过一会又会自动发送CCCC,然后马上停止。如此重复。
3)按一下复位键,同样也是发8个C,就停了。
4)设备管理器里面出现下面情况。Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget #3或者 AM335x USB(黄色感叹号)
原来开始是出现AM335x USB(黄色感叹号),通过windows update,自动安装了Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget 的驱动。但是这个驱动应该没有对的。
将Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget 驱动卸载,就出现AM335x USB(黄色感叹号)。
怎样将AM335x USB(黄色感叹号)变的正常?
怎样让板子可以用uSD或串口,成功启动StarterWare呢?
原来板子是可以用串口正常启动的,上电后会一直发送CCCC的,直至开始传送串口的启动文件MLO。
现在不知出了什么问题,发一会CCCC就停止了。
谢谢大家!