This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在调节白平衡中,我发现flicker对白平衡和颜色校准参数的影响比较大,
下面这个raw图就带有横条纹
请问在iss里面有 gALG_TI_aewbObj.flicker_detect 这个参数,
如果设置成 FDC_ENABLED,会有什么效果,
这个步骤有什么用,
能否去掉横条纹?
这个是标准灯箱里面采到的flicker吗。50、60Hz是否选对了?
Jing,
如果你知道你环境下是50Hz的,建议你手动设置50Hz去抖动,不需要先检测是50Hz还是60Hz。
chris:
就是将设置env_50_60Hz这个参数设置成VIDEO_PAL吗,flicker_detect不用设置成enable?
对raw图片有没有效果呢?
我已使用多张raw图片合成,在传给dcc工具,来消除工频干扰的影响,谢谢。