This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM368挂载nfs后不能加载cmemk.ko



老师您好,我用DM368成功挂载nfs后,发现DVSDK里的demo不能正常执行,提示是:CMEMK errer,应该是不能加载cmemk.ko,网上说可能是

U-BOOT 时setenv bootargs这一步的问题,我是用的是以下指令:

setenv bootargs 'console=ttyS0,115200n8 noinitrd rw ip=192.168.1.166 root=/dev/nfs

nfsroot=192.168.1.100:/root/targetfs,nolock mem=80M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:osd0=720x576x16,4050K dm365_imp.oper_mode=0 davinci_capture.device_type=4'

请您帮我看看是不是有问题。

  • Zhao Xin,

    请先确认你是全部重新编译了DVSDK。

    不同的DVSDK版本有些cmem是做成的moudle需要加载,有些是编译在kernel里面的。

    标准的DVSDK的uboot命令在相关说明文档里面都有的,建议你搜索一下。