大家好!
希望能得到帮助:
硬件环境:dm8168+tvp7002
实现功能:输入未知分辨率-- vpss--cap--device--tvp7002返回分辨率信息 给vpss正常显示图像
思路: 1、怎么配置寄存器让tvp7002检测输入行场频,来算设置输出?
2、怎么给vpss显示检测到的分辨率信息?
我对vpss协处理器作用不是很熟悉,可能思路不是很对,有异议可以告诉我下,在此先谢过了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
希望能得到帮助:
硬件环境:dm8168+tvp7002
实现功能:输入未知分辨率-- vpss--cap--device--tvp7002返回分辨率信息 给vpss正常显示图像
思路: 1、怎么配置寄存器让tvp7002检测输入行场频,来算设置输出?
2、怎么给vpss显示检测到的分辨率信息?
我对vpss协处理器作用不是很熟悉,可能思路不是很对,有异议可以告诉我下,在此先谢过了。
谢谢你的热心回复!
你说的配置之前有看过,我是想通过读出tvp7002的寄存器获取到总的行数、行频、场频等信息,我在网上找到读出输入信息的寄存器:
0x14 :是否检测出行同步和场同步、行场同步的输入引脚、行场同步极性;
0x37~0x38: 每帧图像的行数;
0x39~0x3A:可读出每行的像素点数;
在tvp7002有对这几个寄存器详细的说明如何计算 fh 和 fv
现在问题来了:0x37~0x3A 这4个寄存器读不到??
有视频源:
I2C (0x5d): 0x14 = 0xb7
I2C (0x5d): 0x37 = 0x65
I2C (0x5d): 0x38 = 0x24
I2C (0x5d): 0x39 = 0x60
I2C (0x5d): 0x3a = 0x00
没有视频源:
I2C (0x5d): 0x14 = 0x05
I2C (0x5d): 0x37 = 0x65
I2C (0x5d): 0x38 = 0x24
I2C (0x5d): 0x39 = 0x60
I2C (0x5d): 0x3a = 0x00
问题: 1、tvp7002有没有像ED数据有效一样能直接获取到输入源信息 ? 2、 要检测输入源 是不是还要激活什么寄存器?
----------------------1080p的配置
I2C (0x5d): 0x01 = 0x89
I2C (0x5d): 0x02 = 0x80
I2C (0x5d): 0x03 = 0xe0
I2C (0x5d): 0x04 = 0x00
I2C (0x5d): 0x05 = 0x06
I2C (0x5d): 0x06 = 0x10
I2C (0x5d): 0x07 = 0x2c
I2C (0x5d): 0x0e = 0x36
I2C (0x5d): 0x0f = 0x2e
I2C (0x5d): 0x10 = 0x58
I2C (0x5d): 0x11 = 0x40
I2C (0x5d): 0x12 = 0x01
I2C (0x5d): 0x13 = 0x00
I2C (0x5d): 0x15 = 0x43
I2C (0x5d): 0x16 = 0x11
I2C (0x5d): 0x18 = 0x11
I2C (0x5d): 0x17 = 0x12
I2C (0x5d): 0x19 = 0x00
I2C (0x5d): 0x1a = 0xca
I2C (0x5d): 0x21 = 0x22
I2C (0x5d): 0x22 = 0x00
I2C (0x5d): 0x26 = 0x80
I2C (0x5d): 0x28 = 0x53
I2C (0x5d): 0x2a = 0x87
I2C (0x5d): 0x2c = 0x80
I2C (0x5d): 0x2d = 0x00
I2C (0x5d): 0x2e = 0x80
I2C (0x5d): 0x31 = 0x18
I2C (0x5d): 0x35 = 0x00
I2C (0x5d): 0x36 = 0x00
I2C (0x5d): 0x3d = 0x06
I2C (0x5d): 0x3f = 0x00
I2C (0x5d): 0x44 = 0x04
I2C (0x5d): 0x45 = 0x04
I2C (0x5d): 0x46 = 0x2d
I2C (0x5d): 0x47 = 0x2d
I2C (0x5d): 0x48 = 0x00
I2C (0x5d): 0x49 = 0x00
I2C (0x5d): 0x40 = 0xda
I2C (0x5d): 0x41 = 0x00
I2C (0x5d): 0x42 = 0x5e
I2C (0x5d): 0x43 = 0x08
---------------------