This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【Keystone Bootloader】与TI C6000多核专家实时交流

2012年7月27日(周五)下午2点到4点,TI C6000多核技术专家将为广大客户提供两个小时的实时线上技术支持,实现和客户们的实时对话交流。请各位在交流之前参考如下的链接资料熟悉相应的bootloaer知识,以便提高交流的效率。欢迎各位客户的积极参与!

主题:Keystone Bootloader
时间:2012年7月27日(周五) 下午2点到4点

 

TI专家:4位专家对C66x多核架构非常了解,且在多核软件设计、编程及debug方面拥有丰富的实践经验。
 
Mr. Andy Yin
Mr. Allen Yin

Mr. Thomas Yang

Mr. Xinhai Chen

活动规则:

-          提问形式:发表新贴并请在提问标题上注明【Keystone Bootloader】- 其后加上问题具体标题

-          提问要求:问题需要包括但不限于以下几点:

1. 使用的boot方式;

2. 硬件环境;

3. 具体遇到的问题,或者估计可能产生的问题。

 

 

-          此次活动参与者将有机会获得TI精美小礼品一份 – 工具组(共50份)。TI工程师负责最终的抽奖活动。

 

问题汇总:

http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/11394.aspx

【Keystone Bootloader】-用Ethernet加载6678的时候可否用以太网包来初始化DDR吗?不用EEPROM参与行不?

http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/11406.aspx

【Keystone Bootloader】有关于emif16 nor flash bootloader的问题

http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/11401.aspx

【Keystone Bootloader】C6678启动方式

http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/11395.aspx

【Keystone Bootloader】6678用以太网启动方式的时候,如何区分多个DSP

https://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/11400.aspx

【Keystone Bootloader】- RBL传输数据大小

https://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/11400.aspx#38364