如题所述,我在TI官网找到了
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 02_00_02_11
点进去后,有个说明,如果不在PC上装SDK,可以有一个.img 是给BBB的SD卡烧写用的,按照Windows SD Card Creation Wiki烧写完成,SD卡插入BBB后,确实也能通过LED(跑马灯)看到BBB在将SD卡的内容烧写到EMMC中,但是过了将近10分钟后,灯全部熄灭,而板子也没有起来,通过串口查看板子,内部用的还是原来的系统,版本也没有更换,可是此时已经不能通过192.168.7.2来访问BBB了,重新烧BBB官方的.img后才能恢复。难道说这个img不是给BBB用的么?
自己也看了写相关的内容,不知道是不是和UBOOT等之类的有关系?可问题是,这里并没有提这件事,只是简单的给了镜像和说明,按理说应该是没有问题的,希望有人能解答我的疑惑,感谢