(1)刚购买的型号为TMDSICE3359的ICE 评估板,接上网线后一上电就听到D1指示灯有爆炸声,同时有股焦味,检查发现烧坏了,请问下这个对评估板的用会不会有影响?另外评估板通过网线连接电脑后,发现电脑屏幕会闪动。
(2)通过说明书配置TwinCAT测试EtherCAT,按照步骤操作一遍后,没法通过PC端的TwinCAT控制评估板上的LED,上电后LED的初始状态为D7、D8、D10、D14是亮的,其余四个LED灯是灭的,在TwinCAT的32-bit output选项的Online tab,不管怎么改变都控制不了LED的状态。
初步觉得可能出问题的地方:
1)需要复制到TwinCAT的sdk相关文件可能有误,还有TwinCAT的版本,安装TwinCAT的电脑是32位的Win XP系统,希望能给出TwinCAT的正确版本,以及sdk相关正确文件的下载地址。
2)AM3359评估板里面是否烧录了系统镜像以及应用程序,没有的话请给出正确的系统镜像以及应用程序的下载地址。
(3)另外问一下EVM kit number指的是什么
(4)怎么样才能在TI官网上下载到TMDSICE3359的ICE 评估板的所有资料