您好!
深夜发帖,真是弄了好久没有搞定,希望能得到您的帮助!
1. IBL是在运行在core0的L2RAM的前0x20000还是同时也运行在其他cores上?
2. RBL是只运行在core0上还是其他cores上也运行?
3. PCIe 多核boot 如何生成的bootCode(不是只运行在core0上)
按照多核开发提供的helloworld是一个pcie多核boot的例子,但是有些地方解释的不够清楚,比如多核同一个工程,在cmd文件中分配段的时候,哪些应该分配到共享内存中,哪些分配在自己core的L2RAM中?因为在pcieboot 写入DSP的镜像好像只能写入到了共享内存或者core0的L2RAM空间,而其他cores的L2RAM好像写入任何镜像数据。所以,困惑的就是如果分配不好cmd中的段,那么多核boot的时候,core0的L2RAM写入了相关镜像数据,而其他cores并没有写入,虽然都是先跳转到了位于共享内存中的_c_int00,然后使用共享的代码段进行执行。core0能够保证镜像的完整性,包括代码和数据,而其他core则不能啊!所以,这个究竟应该怎样配置?
感激不尽!