This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM57x SOC usb做device mode时TI提供Windows端usb驱动了吗?

TI team:

我们正在做一个项目用到AM57x process RTOS SDK里的usb stack,想嵌入式板作为usb device mode,PC端做usb host mode,嵌入式板与PC之间通过usb做数据传输,这时我们必须需要一个windows端usb驱动,请问ti是否提供直接可用的windows端usb驱动与AM57x process RTOS SDK下的usb驱动做匹配?

我在TI wiki上看到嵌入式板作为device mode,插入到pc后可识别到usb设备,但我没有找到相应的window端的usb驱动

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_USB

  • 你想让WINDOWS端的USB驱动识别成为什么?USB_RNDIS?还是说类似于U盘之类的?

  • 这个并没有特殊要求,我们需要的只是可以在PC和嵌入式板之间的通过usb做数据传输就可以(主要是从嵌入式板回传数据给PC端),不过如果只是识别成u盘类的设备,从嵌入式回传数据给PC端在PC端应用程序实现起来会不会比较困难?如果能走usb cdc通信,类似USB_RNDIS应该更加合适些

  • 这个链接是437的吧

    还没看到572X RTOS USB的demo....

x 出现错误。请重试或与管理员联系。