This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168能否支持一路最大分辨率1600X1200@60Hz的vga视频编解码?



DM8168能否支持一路最大分辨率1600X1200@60Hz的vga视频编解码?

  • Li Jianhua,

    请问是一路编码还是一路解码,还是同编同解?

    DM8168的一个IVAHD如果使用high speed模式,应该是可以支持一路的编码的。

  • 请问一下,DM8168手册上有三个视频协处理器,每个不是可以支持一路1080p编码或解码,那这样可以支持3路1600X1200@60hz的编码?

  • jianhua lin 说:

    请问一下,DM8168手册上有三个视频协处理器,每个不是可以支持一路1080p编码或解码,那这样可以支持3路1600X1200@60hz的编码?

    是的,每个协处理器HDVICP的最大性能可以支持H264编码到1080P60,所以你编码3路1600*1200@60Hz是没有问题的

  • 请问一下,DM8168每个协处理器是不是支持像素点频最大为165MHz,那1920X1200@60Hz(reducing blank)的点频是154MHz,那是不是可以说一个协处理器可以处理一路1920X1200@60Hz(reducing blank)的h.264编码?

  • jianhua lin 说:

    请问一下,DM8168每个协处理器是不是支持像素点频最大为165MHz,那1920X1200@60Hz(reducing blank)的点频是154MHz,那是不是可以说一个协处理器可以处理一路1920X1200@60Hz(reducing blank)的h.264编码?

    这个计算是针对hdvpss 中部分模块性能的计算方式,hdvicp 的性能 你可以通过参考下面的表格来计算;

    (按你的方式计算,结果也是差不多的)

  • jianhua lin 说:

    请问一下,DM8168每个协处理器是不是支持像素点频最大为165MHz,那1920X1200@60Hz(reducing blank)的点频是154MHz,那是不是可以说一个协处理器可以处理一路1920X1200@60Hz(reducing blank)的h.264编码?

    DM8168有支持不同最高频率的芯片,编码性能是和芯片支持的IVAHD的最高频率相关的。

    编码需要的IVAHD的资源和编码的配置也是有有关系的,建议你阅读一下编码器的datasheet,里面有不同配置模式下需要的IVAHD的资源,你可以通过这些数据来对编码的分辨率/帧率做相应的评估。