您好:
我的板子是AM3359 ICE V2,已经成功跑通了profinet_RT_slave这个demo,我想问一下如何实现该板子与普通的pc机之间的通讯?是否普通的pc机还需要额外的硬件或者软件呢?非常期待您的回复!非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你所说的板子和普通pc之间的通讯指的是用profinet的方式通讯吗?
如果是的话,你需要考虑的是如何在PC机上实现prifinet master。TI目前提供了关于使用TwinCAT在PC上实现EtherCAT master的demo,但是没有关于prifinet master的,所以需要你自己找找。
您好!
首先感谢您的回复!我知道TwinCAT这个demo,而且我也已经成功实现了。但是我想问一下,在这个板卡的sdk里面有类似于跟molex合作的文档,并且需要西门子的plc,以及step 7软件才能进行profinet通讯?是必须要西门子的plc还是说还有别的实现profinet的方式啊?如果没有,你们这个板卡支持profinet是怎么体现的啊?期待您的回复!
我们ice板子支持的是标准的profinet 从站,您要找的是profinet 主站,一般来说都是西门子的主站。
您好!
那您是否可以推荐一下西门子的profinet主站的软件以及硬件呢?或者说您有没有开发这块ICE板子的profinet从站功能的文档呢?真的很着急,麻烦您了!
profinet的文档,请参考 http://downloads.ti.com/sitara_indus/esd/SYSBIOSSDK-IND-SITARA/latest/index_FDS.html 中的文档
profinet的主站我们不清楚,你们可以找下西门子的人,因为协议都是标准的。
最新的到SDK02.01.02,请参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=SYSBIOS_Industrial_SDK_02.01.02_Release_Notes