做了android4.2的开机画面,作者的留言是这样的
Recompile uboot and save the MLO and u-boot.img files at SDcard using the correct tools and boot the system. The image will appear until Android get the lcd control.
按照作者的意思是这个开机画面是可以一直保持到安卓系统获得lcd的控制权的,但是我按照这个流程做下来发现,在启动linux之后开机画面就消失了,黑屏知道安卓系统获得lcd的控制权。
背光电压我也量了,黑屏的阶段背光电压也是存在的。
高手帮我分析下,我哪里弄错了?或者有没有什么方法让黑屏的那段时间填充上画面。
多谢。
我的平台是am3354,系统是android4.2