大家好,我使用DM3730的GPIO输出控制一些外设,但3730上电启动时会在XLOAD阶段使GPIO输出低电平,如何设置它输出高电平?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我使用DM3730的GPIO输出控制一些外设,但3730上电启动时会在XLOAD阶段使GPIO输出低电平,如何设置它输出高电平?
Kevin,
在XLOAD的代码里面添加使能相关GPIO的GPIO功能,配置你需要的GPIO口输出高电平。
谢谢回复。
我也感觉是这样做,然后我也在XLOAD中加了相应的代码,直接操作寄存器控制DPIO,但发现,在XLOAD不起作用,非常奇怪。所以才到这里来提问,不知道是不是在XLOAD阶段操作不了GPIO。
Kevin,
xload是linux还没有起来的时候,应该是可以正常配置gpio的,还需要你看看是否寄存器地址等是否有错误,pinmux配置是否正确。如果有一个ccs下可以正常操作gpio的例子,可以尝试移植到xload。