This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于am335x在linux-3.12.10-ti2013.12.01中gpmc驱动编写有什么资料吗?



找到的资料都是在老系统中的,新系统整个结构都变了,似乎没法直接用老的资料?

  • 确实没办法用老系统的资料

    3.12是基于DTS的了

  • 这个是基于SDK7.0, 3.12的Kernel User Guide,可以参考一下。和之前老版本用board config file的玩法确实有些不同的。3.12算是TI SDK发布的使用dts的第一个版本。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=Linux_Kernel_Users_Guide&oldid=193510

  • 看了一下,就是没有GPMC的配置、、还有哪里有更详细的资料?如果引脚配置能在dts里做好的话,驱动是不是可以大体按原来的资料来写?

  • 我觉得你可以对着我们的几个EVM板配置来理解那个DTS结构,因为他就是一个数据结构而已。arch/arm/boot/dts下面的am335x-evm.dts等。

    GPMC中的配置,引脚配置和读写的时序参数之类的都是在dts里面写好了,如果你要写的设备是nand nor之类的,直接参考着我们原来的这里面的样本写一个就好了。

  • 驱动写好了dts还是不知道怎么改。

    am335x-evm.dts中的gpmc部分是针对CS0上的NAND器件,现在要改成CS1上的NOR类型不知改哪些参数,PIN设置照猫画虎弄了一个,目前只有CS1信号和

    写信号能正确触发,数据引脚无响应、、

  • 要根据NOR的spec调整timming参数。

  • 具体调整什么参数呢?我看了一下异步通信的话时钟等配置都是内部寄存器做的,dts里需要改这些吗?

    gpmc: gpmc@50000000 {
                status = "okay";
                pinctrl-names = "default", "sleep";
                pinctrl-0 = <&nandflash_pins_default>;
                pinctrl-1 = <&nandflash_pins_sleep>;
                ranges = <0 0 0x08000000 0x10000000>;    /* CS0: NAND */
                nand@0,0 {
                    reg = <0 0 0>; /* CS0, offset 0 */
                    nand-bus-width = <8>;
                    gpmc,device-width = <1>;
                    gpmc,sync-clk-ps = <0>;
                    gpmc,cs-on-ns = <0>;
                    gpmc,cs-rd-off-ns = <44>;
                    gpmc,cs-wr-off-ns = <44>;
                    gpmc,adv-on-ns = <6>;
                    gpmc,adv-rd-off-ns = <34>;
                    gpmc,adv-wr-off-ns = <44>;
                    gpmc,we-on-ns = <0>;
                    gpmc,we-off-ns = <40>;
                    gpmc,oe-on-ns = <0>;
                    gpmc,oe-off-ns = <54>;
                    gpmc,access-ns = <64>;
                    gpmc,rd-cycle-ns = <82>;
                    gpmc,wr-cycle-ns = <82>;
                    gpmc,wait-on-read = "true";
                    gpmc,wait-on-write = "true";
                    gpmc,bus-turnaround-ns = <0>;
                    gpmc,cycle2cycle-delay-ns = <0>;
                    gpmc,clk-activation-ns = <0>;
                    gpmc,wait-monitoring-ns = <0>;
                    gpmc,wr-access-ns = <40>;
                    gpmc,wr-data-mux-bus-ns = <0>;
                    ti,nand-ecc-opt= "bch8";
                    ti,elm-id = <&elm>;


    下满是partition部分了大概用不到?目前pinctrl改了,看起来ranges和reg也得改,就是不知道改成什么。

  • 你好  你的GPMC的dts弄好了吗?可以共享一下吗?谢谢