This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
C6678 怎样在不同核加载不同的.out文件
在debug窗口,选中要加载的核,点击load,在弹出的窗口中,可以选择不同工程生成的.out文件
与加载相同out文件一样,在debug界面中直接给不同核下载不同out就行
请问可以不同核加载不同的.out文件,但是正常核间通信吗
就是我想核0发消息给核1(主task),核1收到消息后再发送消息给核0(从task),可以把主、从两个task分别拆到不同的源文件中吗?生成的.out文件分别加到不同的核中可以实现上述通信的功能吗
这个应该没有影响
可以 的,核间通信你可以参考一下IPC例程