This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

c6713b连接SEEDxds510plus 异常,错误-1070,上电复位后能连接成功,run后也会时常出现异常,弹出错误-1070



问题描述:问题一:用seedxds520plus 仿真器连接自己的板子6713,刚开始连接就会提示:Error connecting to the target: Error 0x80000200/-1070 Fatal Error during: OCS,  An unknown error prevented the emulator from accessing the processor in a timely fashion.   上电复位,就能连接成功;

问题二:上电复位连接成功后,能正常load工程编译生成的.out文件,执行GO main,程序直接开始跑并 出现以下错误:Trouble Removing Breakpoint with the Action "Terminate GEL_Go()" at 0x803bf3e4: Error 0x00000008/-1076 Error during: Break Point,  Cannot set/verify breakpoint at 0x803BF3E4 ,然后弹出问题一的错误-1070窗口。

问题三:重新连接后,跳过 GO main流程,直接run,程序跑了起来,halt暂停后,就弹出问题一的错误-1070窗口。

已经做得测试:1.仿真器没有问题,2:option-->program/project/ICO-->后三个选项已经勾选,3,板子是dsp+fpga结构,dsp输入时钟由FPGA输出,经测试时钟输入没有问题。

疑问:1.错误1070的有没有常见的错误根源??不知道是硬件问题,还是程序配置问题?  

自己接下来给板子上小程序看能不能正常运行。

希望大家能帮忙提点意见和建议。在此谢过。。

  • 相同的仿真器和配置,能不能找个EVM或者别的板子交叉测试一下?

  • 你好,谢谢你的答复。手上还有一块近似相同的板子,用相同的仿真器和相同的测试环境,可以实现正常连接。这块板子在连接成功后, 可以烧写.out文件,烧写完成点击 GO main之后进不了main函数,程序直接跑了起来,同时弹出的sys_memory 存储器窗口显示为空(显示为-------  ------),run之后就会弹出前面所说的-1070错误,这应该是没有烧写成功吧?   最为主要的是弹出的经常弹出-1070的错误 ,不知道这个错误是什么原因所致?   板子的输入时钟没有问题,JATG的各路信号电压没有问题。