F29P329SM-Q1: 使用SysConfig切换芯片问题

Part Number: F29P329SM-Q1
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

您好:

我使用SysConfig从F29P329SM2切换到F29P329SM1时,点击Switch后显示图片中的错误,我的CCS版本是20.5.1,SDK版本是26.0.0.0,SysConfig版本是12.7.1,出现这个问题该怎么解决?

image.png

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。

  • C2000Ware/SDK和sysconfig之间的版本不匹配是导致此特定故障的最常见原因:

    建议的DEBUG步骤
    检查CCS/sysconfig/SDK版本兼容性—确认SDK 26.0.0.0正式支持F29P329设备的sysconfig 12.7.1 (反之亦然)。 与该SDK版本匹配的较新或较旧的独立sysconfig版本值得一试。

    通过CCS将sysconfig更新到最新版本:帮助→检查更新,或从TI下载最新的独立sysconfig并将CCS指向它(窗口→首选项→Code Composer Studio→产品/sysconfig工具)。

    验证SDK安装是否损坏—重新安装或修复C2000Ware SDK,特别是F29P329系列的设备support/.sysconfig或产品目录文件。

    尝试创建一个直接针对F29P329SM1的新项目(而不是从SM2切换),以查看错误是特定于交换机操作还是通常影响您环境中的SM1—这将隔离它是迁移路径错误还是缺少设备文件。

    检查sysconfig console/log输出(View→Console,或CCS工作区中的.log文件)以了解实际失败的URL/文件路径—这将准确显示返回HTML而不是JSON的资源。

  • 我之前使用时一直正常,只在最近(11月2日)开始不能使用Switch切换

    已经检查SDK26.0.0.0/sysconfig1.27.1,

    SDK重新安装后依旧不行,

    尝试重新创建SM1的新项目,但是在CCS20.5.1中无法直接创建SM1的应用,必须要从SM2切换;我尝试创建F29H859TU的应用,发现所有应用均不能使用Switch按钮进行切换

    另外,我没有在CCS20.5.1中找到sysconfig console,工作区中也没有.log文件