This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCIEVMK2LX 评估版跑 hello world问题



RT,本人菜鸟,刚接触DSP,使用的板子是TCIEVMK2LX,也就是4DSP+2ARM-A15评估板,软件版本 CCS6..1.3   仿真器XDS560V2 使用E:\instrument\TI\ccs\ccsv6\mcsdk_bios_3_01_04_07\examples\ndk\helloWorld\evmk2l 里面hello world 历程,在CCS中先连通了仿真器已经connect target了,之后load- load program调用了E:\instrument\TI\ccs\ccsv6\mcsdk_bios_3_01_04_07\examples\ndk\helloWorld\evmk2l\Debug 里的helloWorld_evmk2l.out ,之后 scripts-TCI66x functions-Global_default_setup 问题来了,先是各种找不到文件,我手动输入了进去,最后卡在了

对于大伙是一个小问题,但是对于我一个初学者来说,实在是。。。 而且前面的步骤也是东看一下,西看一下,不知哪里有误,望提醒,非常感谢

  • 欢迎进入TI DSP大世界,大家都是从菜鸟过来的,碰到这些问题很正常的。

    从截图来看,应该是HWI INT的相关package的设置路径不对,你可以看下你的File include设置中package路径设置正确没有

  • 尊敬的Thomas Yang1 您好,

      首先HWI INT路径设置,您能说的更详细些吗?

      再者,我十分不理解,为什么我的hello world会遇到如此大的困难,下载完CCS之后,我手动设置的mcsdk路径,方法 ccs-window-preferences-code Composer studio-RTSC-products 将mcsdk的路径ADD上去,如图

    之后,我就中规中矩的 在Project Explorer窗口中import 工程,也就是E:\instrument\TI\NEW_mcsdk\mcsdk_bios_3_01_04_07\examples\ndk\helloWorld\evmk2l  我手中的评估板对应的hello world历程,build all ,连接仿真器(test connection通过),debug,suspend之后,问题就来了,只看图

    之后 我根据路径,手动添加,直到最后一个您说得 HWI INT为止。就此,我认为我一定是路径方面犯了一个巨大的错误,否则不会这样费劲。

    后来我又换了一个历程E:\instrument\TI\NEW_mcsdk\mcsdk_bios_3_01_04_07\examples\mpm\mpmsrv_keystone2_example  同样的方式,build all 链接仿真器,debug, 很幸运,resume之后,console没有报错,但是也没有任何现象。。

    实际我做这些的初衷,只是想验证一下板子及仿真器可不可以用,但是缺问题百出。

      感谢您的耐心解答!

    此致

    敬礼!

  • 尊敬的Thomas Yang1 您好,

        我找到了File include设置,如图

        加了 路径E:\instrument\TI\NEW_mcsdk\bios_6_41_04_54\packages\ti\bios\include 里面有 hwi_c64p.h文件 不知道对不对,但是结果没有改善~ 一样的错误