AM5718: AM5718关于VDDSHV2供电问题

Part Number: AM5718

各位专家,我现在已经设计好了AM5718印制板,才发现勘误表上说了VOUT1/2/3只能使用1.8V的电源,查看datasheet,VOUT1对应的电源域为VDDSHV2。

现在有个疑问:

1.是不是所有VOUT1相关的管脚只能使用1.8V电平,当VOUT1相关的管脚复用成其他GPIO时,是否可以将VDDSHV2连接到3.3V?

2.下图中D11管脚我复用为spi3_cs,那VDDSHV2能不能连接到3.3V,这样spi3_cs这个信号是3.3V(因为我的外设是3.3V的)?还是说D11这个管脚只有复用成vout1_clk时,才需要把VDDSHV2连接到1.8V?

3.如果VDDSHV2只能连接到1.8V,那我是不是需要改版?

 

 

 

image.pngimage.png