我们采用的是SDK6.0,bitrate 20000,回环测试已经OK了。但是在正常模式时接收不到别的板子发过来的数据,尝试发送数据时CAN-TX也没看到波形。
正常模式时,用示波器看CAN-RX有波形,表明can总线数据通过收发器已到达CAN-RX。但用ip -d -s link show can1命令或者candump can1命令都看不到有数据接收到。用can utilities工具尝试发送一包数据,在CAN-TX引脚也没有看到波形。
有可能是什么原因?有没有可能是SDK或者是底层驱动的问题?
已经卡了好久。请TI技术支持帮忙解答,谢谢!