大家好:
我想问问 单纯使用dsp的话可以实现socket网络编程的应用吗?
比如http还有视频服务器等。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Edward,
你可以看看NDK的信息。
请问你使用的哪款DSP?论坛是按照芯片来分的。
你好 meng 每次都是你的回复 非常感谢。
是这样的,我现在做一款手持产品要求功耗低,那么我采用tvp5150代替5146的方案。
如果TMS320C64系类的芯片可以满足要求,那么我手持设备上就不需要使用DM3730的芯片了,纯粹使用DSP的方案。
但是如果使用了TMS320系类的芯片,那么我的产品后续可扩展性能就差了,比如通过wifi传输视频流,再者通过上层应用通过GPS得到坐标信息等应用。
最后再补充一个问题 meng:
ti会不会接受我们公司的定制方案?如果可以的话报价大概是多少,或者怎么通过ti指定的二级开发商。
再者可以的话 可以加个微信或者qq吗?
谢谢