我们在开发过程中,需要使用DM8168采集图像分辨率大于3840*2160的视频并进行H.264编码,所使用的chain中,相关的link主要是
capturelink -> duplink -> mergelink -> ipclink -> enclink -> ipclink -> host 。
现在输入分辨率为4096*2048的彩条视频图像,YUV422格式。当VIP输出设为YUV422格式时,保存下来的视频正确;当VIP输出设为YUV420格式时,保存下来的视频中宽度超出3840的右侧部分出现间隔的竖条和间隔噪声,我们做过多次测试,只要宽度超过3840,现象相同,如下。
根据相关文档,CHR_DS没有可设MMR寄存器,如下图,我们想知道CHR_DS0_VIP0、CHR_DS1_VIP0、CHR_DS0_VIP1、CHR_DS1_VIP1 有没有宽度限制?最高支持的水平分辨率为多少?