This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问下关于OSD层的一些问题



现在想设置关于OSD QT的一部分透明 阅读寄存器 需要配置 OSDWIN0MD.TE0   TRANSPVALL.RGBL    知道OSDWIN0MD.OMD= 01

现在请问下 1.有没有专门读写寄存器的工具  2.  向TRANSPVALL.RGBL 里面写入的值需要如何获取

  • 你询问的是DM36x的问题,请在你的问题里面说明你使用的芯片的型号,谢谢!

    liang li13 说:
    1.有没有专门读写寄存器的工具

    抱歉,没有专门的工具。网上有类似的讨论,你可以搜索一下。我找到一篇,你参考一下:http://www.wowotech.net/soft/186.html.

    liang li13 说:
     2.  向TRANSPVALL.RGBL 里面写入的值需要如何获取

    你的意思是如何得到QT要透明那部分的RGB值?

  • 是的。 比如QT 需要透明的颜色是黑色,黑色的RGB565 是0  TRANSPVALL.RGBL 寄存器默认也是0,可以直接实现黑色部分透明的功能。