Hi All
在用DaVinci处理器的McASP采集音频:
1. 音频时序是立体声2个声道,时钟,数据,同步三个信号输入给McASP;
2. FrameSync是高电平时长32个bit,低电平时长32个bit;
3. 有效数据是左对齐,时长16个bit;
问题是这样的:
1. McASP采集这样的时序,是按照16bit采集,还是32bit采集?
2. 配置McASP的寄存器:XFMT的SLOT为32,WORD为16,RROT为4,MASK为0000FFFF是否正确?
3. 从Linux用户空间看,采集进来的数据是16bit还是32bit?