我使用的是linux系统,在linux端我知道可以通过device tree描述文件修改linux端的引脚功能。但是不知道怎么样配置pru需要使用的引脚配置功能, 请问这部分怎么样配置呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是linux系统,在linux端我知道可以通过device tree描述文件修改linux端的引脚功能。但是不知道怎么样配置pru需要使用的引脚配置功能, 请问这部分怎么样配置呢?
可以模仿在DEVICE TREE里面添加自己的节点,配置管脚复用。
更简单的方法,在自己的驱动里改PINMUX寄存器。
你好,谢谢您的回答。
我想着使用rpmsg直接与pru程序进行通信,直接使用ti提供的rpmsg驱动。但是看这个驱动里面没有配置引脚的代码, 我试着在PRU的程序中直接修改引脚利用试试吧。 谢谢。