This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DMVA2 IP 摄像机参考设计 什么时候有



http://www.ti.com.cn/apps/cn/docs/mrktgenpage.tsp?contentId=41246&appId=79&DCMP=dmva2_051010&HQS=Other+OT+dmva2-prhome-cn

 

DMVA2 IP 摄像机参考设计

订购即将开始!
器件型号: DMVA2IPNC-MT5
价格: 895 美元
描述: 单平台解决方案可提供 H.264 720p 30fps + H.264 CIF 30fps + 智能分析
处理器: DMVA2 DaVinci™ 视频处理器包含 ARM926、图像协处理器、H.264 视频协处理器、EMAC、RTC 和集成语音编解码器,节省了 BOM
传感器: 针对低光性能进行优化的 Aptina 5MP 传感器 CMOS 成像器
源码: 完整的基于 Linux 的 IP 摄像机应用包括免费源码
视频编解码器: 编码速率高达 H.264 高规格。3.1 级 720p(在 30fps 时)或 1080p(在 10fps 时),包括 MPEG-4 和 MJPEG 支持
视频分析: 包括摄像机篡改检测、智能运动检测、跳闸区域、人员计数和流元数据

 

 

=============

 这个 有没有,什么时候有