(1)您好,我们用了一片DDR3芯片H4B1G1646E,DDR3时钟为66.7 ,采用官网给的例程中-memory_est来测试DDR3,速率为800MT/s的测试,在full levering 就出错了,安好PCB参数输入值,修改测试程序的DDR3配置寄存器,但是不知道WRLVL-NIT-RATIO GTLVL-NIT-RATIO是哪个 就没有改了,请问这个问题可能出现在哪儿?
(2)C6678通过EMIF对FIFO进行读数据,EMIF读FIFO和EMIF读写nand 等存储器相同吗?
(3)EMIF读FIFO的读时钟是通过地址线的最后一位给的,请问这种设计能够使用吗?怎么能解决它?