This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am335x串口挂掉



以前使用linux-3.2的时候是可以的。但是为了解决其他驱动问题, 将内核版本升级到最新版本,4.1.18设备树都配置好后, 文件系统init都起来了, 然后到sending discover... 串口就挂掉了。 并不是因为网络卡住在Sending discover.. .  因为我敲回车都没反应。 我尝试把网络的时候设置一个静态ip想通过网络访问板子。但是不行, 根本就ping不通我设置的ip。

  • 内核版本升级到最新了后,uboot之类的也是升级了吗?还有dts之类的?

    你把移植的过程做了哪些事情、改了哪些代码简要描述一下,没有详细的信息,无法直接判断的的。

    最后启动的log,从开始到你感觉到板子死掉的这块,用附件的方式贴上来。