This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 DDR3 SW leveling问题



   我们自制的DM8168板子, 两个EMIF口各挂载2片 16位DDR3;  完全按官网给的步奏进行 软件 leveling;   软件环境为CCSv5.5, 仿真器为 seed XDS560v2; 

   调试的过程中, 仿真器连接没问题, A8核 connect target 也没问题。  加载 ti8168_ddr3.gel(也试了evm816x.gel), 选择 CCS 菜单 scripts -> external memory initialization -> DDR3_400MHZ_do_all() ,也会显示  PRCM for OCMCRAM0/1 initilization  in Done 的成功信息;   问题出在  继续加载官网 提供的测试 程序  ddr.out 或者  DDR3_slave_ratio_search.out的时候,  console 有时会提示 这样的错误

CS_DAP_Debugss: Trouble Reading Memory Block at 0x48181414 on Page 0 of Length 0x4: (Error -1170 @ 0x48181414) Unable to accesss the DAP. Reset the device and retry the operation . If error persists, confirm configuration, power-cycle the board , and/or try more reliable JTAG settings(e.g. lower TCLK).(Emulation package 5.0.747.0)

CS_DAP_DebugSS: GEL: Error while executing OnTargetConnect(): target access failed    at (*((unsigned int *)(0x48180000+0x1414))&0x100) [evm816x.gel:172] at   Setup_PRCM()[evm816x.gel:43]   at OnTargetConnect().

     加载程序的时候这个错误不是会一直出现,不断的重复步骤之后,有时候不会出现错误 程序会运行的,出现的时候,再运行程序会卡住,没任何输出;    正常的时候, 用官网的测试程序 ddr.out   测试DDR3读写  会随机出错误, 即 pdata写入的值跟读出的值 不一致,打印出出错的地址, 出错地址不固定,是随机的;  如果运行  DDR3_slave_ratio_search.out 做 leveling 后, 把得出的 DQS 的值  更改到  .gel 文件,继续测试 ddr.out, 发现还是存在读写错误;

    请问一下,为什么会出现上述的错误,  板子时灵时不灵的,并且写入读取数据存在随机错误,一直找不到原因!!!很头痛!!    我们硬件工程师   DQS 0-3  的布线都 不一样长,会不会是这个原因?

   如图为我们的 trace length