各位大神好!我现在研究在Ubuntu环境下omapl138板arm内核的开发,按照手册我搭建好了环境并能跑linux下测试例程。
但是在linux下使用arm内核应该如何编程?比如通过emifa读写数据?怎样编写程序接收外部中断?多线程通信?
还需要安装像windows下的CCS软件吗?
小妹很是迷茫,不知道如何下手,请各位大神指教!万分感谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大神好!我现在研究在Ubuntu环境下omapl138板arm内核的开发,按照手册我搭建好了环境并能跑linux下测试例程。
但是在linux下使用arm内核应该如何编程?比如通过emifa读写数据?怎样编写程序接收外部中断?多线程通信?
还需要安装像windows下的CCS软件吗?
小妹很是迷茫,不知道如何下手,请各位大神指教!万分感谢!!
一般LINUX操作外设需要编写驱动。你可以去看看LINUX驱动相关书籍。
谢谢你的回答!那是不是在linux下就不用装CCS类编译软件了?是直接用gedit或vi编写原代码,然后直接以命令行的方式调试运行吗?还是需要安装其他软件?
那是不是在linux下就不用装CCS类编译软件了?是直接用gedit或vi编写原代码,然后直接以命令行的方式调试运行吗?
是的