各位大神好!
我安装的是bios_mcsdk_02_01_02_06版本的包,使用的是pdk_C6670_1_1_2_6中的Bcp_exampleProject案例,因为想使用BCP做上行的接收端,在跑test_lte_ul时,出现仿真模式下和实际板卡上的结果不一致的问题。仿真模式时结果是对的,但是板卡上的结果不对,详情如下:
仿真模式下:
pdatabuffer的值:
输出2个包
包1的结果:
包2中的结果:
这个结果和案例中给出的结果对比吻合:
但是在板卡上实际运行结果就不对了,代码都是案例的,我一点没改
读到pdatabuffer中的值是一样的:
包1的结果:
包2的结果:
最终的结果:
请问这是什么原因引起的?为什么会出现同样的代码仿真时和实际板卡运行时结果不一致?