(1)使用的是aic3204例程,没有做修改。但是在编译的时候提示有如下错误:
fatal error: file
"C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c5500_4.4.1\lib\rts55.lib<divul.obj>" has a
Tag_Memory_Model attribute value of "1" that is different than one
previously seen ("2"); combining incompatible files
请问这是什么原因,应该怎么解决?
(2)例程中有关A/D和D/A的函数,配置应该参考什么资料?
之前下载过一个Technical Reference文档,但是里面没有这方面的资料。
请问还可以参考什么有关资料?