各位好,我们最近设计了一个基于DM3730的板子,设计主要参考了beagleboard XM。现在调试发现一个问题:每次上电,CPU有时能正常启动,有时不能。我们具体查看有没有正常的启动的依据是通过检测和电源管理芯片链接的I2C接口上是否是波形数据,同时SD_CLK信号也能输出时钟,电源管理芯片的VMMC1正常输出3V电压等(这些特征应该能显示内部rom code已经运行了)。
我们现在分析,有可能是电源纹波问题引起的。请教各位专家一般这种问题是什么造成的?如果是由于纹波太大,一般有什么方法可以降低纹波?再次谢过!