hi 大家好:
我目前的情况是这样的,dm3730跑video sample 或者 encode时候图像在LCD屏幕上显示边缘有锯齿。这样的问题怎么解决?
希望大家可以帮我。
如果这是基偶场引起的问题,怎么可以避免?
以前DM368用模拟VENC输出就是没有这种现象,那么这种反锯齿的处理是我后端的接的显示器做的还是VENC模块自带有反锯齿的效果?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Edward,
应该是没有做去交织的原因。LCD是逐行显示的。CVBS输出是隔行的。所以两者的显示效果不同。
没有做去交织最大的问题是运动时候的,你有看到么?
简单的去交织可以两场只使用一场,垂直放大一倍,然后去显示来实现,但是会减少图像的细节。
Edward,
一般的LCD都是逐行的,只有一个VD,没有两个VD(VS)。
两场图像在拍摄时候是有前后的,先偶场,再奇场,如果物体在运动,奇场数据和偶场数据在运动物体上有有较大的差别,如果直接把奇场和偶场的数据合并起来,就会出现你拍摄照片下的问题。这是任何隔行数据到逐行显示都会出现的问题。
请参考一下下面链接里面去交织的信息。
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%BB%E4%BA%A4%E9%8C%AF