我使用XDS100调试TMDSEVM6678LE开发板,当点击connect target时,出现连接不上的情况,如图:
以前XDS100连接、调试都是正常的,突然就出现这个现象了,而且现在一直是这个现象。请问是不是开发板坏了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以上方法我都试了,还是不能解决问题,不知是什么情况。另外安装CCSV5.0.3时经常出现报错,比如说注册表出错等等,就一直没用。现在我用的CCSV5.0.0,会不会是版本太低了?
你好
我CCS的版本号是Version: 5.1.0.09000在win7和XP都装过能稳定运行!
建议你最好能在其他电脑下装下CCS进行连接仿真器的测试,来确定到底是不是仿真器的原因!
装CCS和MCSDK没在C盘中时你最好按照下面的方法进行设置
这个问题在ccs处于连接状态时对板子断电或重启也会发生,将ccs关掉,重新打开,再连接试试
您好:
请问您的这个问题解决了吗? 能分享下您的方法吗?
这个问题是怎么解决的啊 ? 怎么没有结果呢?
求解。。。。。。。。。
可以给我邮件: ren.anqiang@gmail.com