3358用BSP v2.0.0.0.0出现触摸屏不准的问题,具体如下:
1.用ts_calibrate校准后ts_test没有问题。
2.打开matix或者其他的QT程序,触摸屏出现错乱,经过/etc/eGTouchL.ini调整,最后表现为:鼠标显示的位置比实际点击位置会往四周偏移,也就是整个显示器没有和触摸屏一比一映射,屏幕映射到触摸屏上一个很小的区域。
3.替换当前文件系统为BSP v6.0的文件系统就可以工作的很好。
看样子和文件系统相关,请问怎样才能正常使用触摸屏?
是否新的文件系统中QT的版本比较新,有其他需要配置的地方?