默认的启动模式是从NANDFLASH中启动,仿真器不连接时,系统可以正常系统。
当仿真器连接着JTAG时,重新上电或者复位,原先存在NAND的程序就不会在执行了,也就是说ARM和DSP都不再启动。
这时候,在CCS里,是可以用仿真器连接到ARM和DSP的。
在DSP代码的调试阶段,经常需要重启,而ARM端又是运行Linux的,每次重启都需要拔掉仿真器才能让Linux先运行起来,非常麻烦。
不知道有没有什么办法,可以在重复上电/复位时,不需要拔掉仿真器?记得以前的老DSP都是可以这样的,只要CCS没有重新LOAD代码下去,DSP还是按照原来的方式在运行的,现在这个不知道为什么不行了。
仿真器用的是XDS100V3。
谢谢!