按照附件的文档的操作下载EC-Master-V2.7-SYSBIOS-Eval,进行主站代码的编译和烧写,所有软件版本都是根据文档来的。能成功的输出.out文件和用于SPI和SD卡启动的.bin文件,但是通过CCS将out文件烧入AM3359 ICE板子,没有任何输出,根据文档是应该有一段关于板子信息的输出的。但就是怎么试都没有输出,用SPI和SD卡启动方式也没有输出。
补充,下面是编译工程时出现的警告,求大神解答,感激不尽啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
按照附件的文档的操作下载EC-Master-V2.7-SYSBIOS-Eval,进行主站代码的编译和烧写,所有软件版本都是根据文档来的。能成功的输出.out文件和用于SPI和SD卡启动的.bin文件,但是通过CCS将out文件烧入AM3359 ICE板子,没有任何输出,根据文档是应该有一段关于板子信息的输出的。但就是怎么试都没有输出,用SPI和SD卡启动方式也没有输出。
补充,下面是编译工程时出现的警告,求大神解答,感激不尽啊
编译不过的话,后面都是白搭。
先确认一下,你编译的时候这些环境以及相应的版本都确定下载成功,正常使用了吗?
The software to support this design is as follows:
• Acontis EC-Master V2.7.2.12 for SYSBIOS
• AM335x SYSBIOS Industrial SDK v1.1.0.8
• Code Composer Studio™ 6.0.0.00040 Compiler v5.1 or higher
• SYSBIOS 6.41.04.54
• XDC v3.30.06.67 or higher
• A network development kit (NDK) 2.24.01.18
所有的版本我都是按照要求一模一样的,CCS也是去官网下的,可编译出来的还是有问题,我从英文的论坛那里给了我一个EcMasterDemo.out文件,烧进去立马就可以了
您试试用jtag的方式下载主站程序到ice的板子上看看。
另外,如果是EtherCAT master,两个网卡要跳线的,和EtherCAT slave不一样,EtherCAT master用的是cpsw网卡。