请问硬件上NAND flash连接AM3352GPMC时,NAND的RB(READY/BUSY)引脚必须要接在wait0上吗,接在wait1上有问题吗?
另外如果CPU内部rtc禁用了,会影响NAND的读写速度吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
只是说进行数据读取的话,可以不用。但如果考虑的是启动,就需要在rom code启动的时候考虑了。参考AM335x的TRM的26.1.7.4.1 Features
禁掉RTC模块不会影响外面,只是你需要注意在时钟树配置的时候,不要有模块使用的是这个RTC作为时钟源就可以。至于NAND 读写速度和这个没关系。