This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EVM板链接问题,老是报错~



        今天刚刚拿到EVM板,型号是TMDSEVM6678LE,上面说带的是On-board XD560v2 Emulator。由于是硬件仿真我们设置.ccxml文件选择如下这几种方式出现了各种问题,麻烦技术支持给看一下。谢谢!!

XDS100v1 USB Emulator

XDS100v2 USB Emulator

XDS100v3 USB Emulator

TI XDS560 Emulator

  • 你好,

    先试试XDS100V1,如第一幅图片,建议先测试一下仿真器是否能成功。另外,根据要求,把仿真器TCLK调低。

  • 您好,我们的EVM板,型号是TMDSEVM6678LE,上面说带的是On-board XD560v2 Emulator。板子上面还有一个小板子,也是带有USB口的,请问这个是不是就是On-board XD560v2 Emulator。听人说要是有XDS560V2仿真器连上的话,就不会支持XDS100V1,所以我们今天把那个小板子拔下来了,就可以使用XDS100V1了。请问如果我要使用On-board XD560v2 Emulator,应该在.ccxml下选择XD560v2 STM USB Emulator是吧,但是我在ccs5.0下找不到6678对应的选项,听人说要安一个驱动,不知道这个驱动是什么。还有使用要注意些什么麻烦请解答一下!!

  • 你好,

    板子上面有一个小板子,就是On-board XD560v2 Emulator。

    使用On-board XD560v2 Emulator,应该在.ccxml下选择如图:

    CCSv5不需要安装驱动,会有C6678如上图所示。

    另外,在MCSDK-02-00-05-17\mcsdk_2_00_05_17\tools\program_evm\configs\evm6678l,中有开发板自带的ccxml配置文件,你可以直接复制到工程目录下使用。

  • 你好,我看了我光盘里面带的,跟你说的你说的MCSDK-02-00-05-17\mcsdk_2_00_05_17\tools\program_evm\configs\evm6678l好像有点不一下,我们的是6678le,找了一个evm6678le.ccxmle ,根本就建不了, launch的时候都不行出现的错误是:

    后来找了一个evm6678l.ccxml可以launch,但是连接(connect target)时出现:

    首先麻烦你能不能把你可以使用的MCSDK-02-00-05-17\mcsdk_2_00_05_17\tools\program_evm\configs\evm6678l这个文件给我传一份,我现在发现我们的 XD560v2 Emulator根本用不了。还有个问题是这个和XDS100v1 USB Emulator的区别是什么?我们导师今天说XD560v2 Emulator不仅仅是速度更快,而是有其他的改进,比如硬件断点的设置之类的,能不能具体讲讲两者的区别,谢谢!!!!

  • 技术支持能不能给个回信,比较急~~~~~~~~谢谢!!!

  • 你好,

    请尝试用此帖附件中的.ccxml文件进行尝试,在CCS中打开该文件,会有一个TEST CONNECT的功能,你先用该功能进行仿真器测试,如有问题请继续跟贴,谢谢

    PS:这个是560V2仿真器的.ccxml,所以请你将USB插到对应接口

    evmc6678l_xds560_mezzanine.rar
  • 您好,

    对于LE的板子,上面带了一个xds560v2仿真器,在硬件连接时将usb连接到上面子卡的mini-usb口,创建ccxml文件时,选择xds560v2;如果使用xds100v1,则需要将子卡卸掉,然后将usb连接到主板的mini-usb,ccxml选择xds100v1仿真器。

  • 谢谢你,问题已经解决~~~