1. 想问一下QMSS和CPPI分别都需要有自己的描述符存储空间?如果这么理解的话,如果在一个核的话,是不是所有的硬核可以共用一个描述符存储空间的?
2. 想问一下如果做完BCP的数据紧接着做DFT,那么BCP的接收通道是否可以用作DFT的传输通道呢?这样做可否节约运算周期的?
3. 在发送数据的过程中需要先打开一个queue,然后在建立空闲的描述符队列。这两个队列有什么不一样么?
4. CPPI初始化过后,需要打开CPDMA。这个CPDMA应该如何理解?还有就是所有硬核是否可以共用一个CPDMA的通道?