This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

FFTC初始化的问题。



在C6670的FFTC初始化函数中有个输入参数为FFTC Instance number的变量,这个变量一共有三个CSL_FFTC_A、B、C,分别表示0、1、2。

对于这个变量我理解为是CSL_FFTC_C调用了两个FFTC协处理器还是调用了一个编号为2的FFTC协处理器?

如果我调用了一个FFTC协处理器做完DFT过后,再用这个处理器做IDFT,那么我需要再次初始化么?还是直接重新配置参数的?

  • 该参数意思是使用编号为NUM的FFTC协处理器。

    FFTC有几种配置方式,详见FFTC手册,一种是配好参数后直接发包,FFTC根据预先配置好的参数来做;另外一种是在包里附带FFTC的参数,只要FFTC通道是Enable的即可使用。