This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

新手对于sysboot configuration的问题

大家好,我想问一下怎么sysboot配置表和PCB板中的Boot Configuration这两个有什么联系吗?比如说我已知了配置表boot[15-0]怎么去检查一个pcb板电路图中Boot Configuration这一块有没有错误。我看的是TI公司的AM335x的pcb板电路图。或者说我要解决这个问题应该要具备哪些知识希望各路大神指点一二,新手不胜感激。

  • LCD_DATA0~DATA15,对应的就是SYSBOOT0~15管教,在上电的时候,pwronrstn信号拉高的时候,会在这时候对这16个管教进行采样,根据高低电平来得到一组寄存器的值,锁存在了寄存器0x44e10040中,就是这组值决定了启动的序列和配置一些参数。

    上面的这些内容在datasheet和trm中有描述,仔细找找。

  • 非常感谢你的解答。发给我的参考资料邮件无法访问,能直接给我发文件吗谢谢了。

  • 您把板子起来后,查看寄存器0x44e10040 的值就可以知道启动选项了,具体可以参考technical reference manual中的9.3.1.4 control_status Register (offset = 40h) [reset = 0h]