自制的8168板子,现在到了烧写u-boot的环节,启动方式设置成SD卡启动,插入SD卡串口无输出信息,于是通过CCS烧写U-boot到NAND;
环境:
CCSV5.5;
仿真器XDS560v2;
烧写工具: DVRRDK中的nand-flash-writer.out,CCS编译通过;
板子DDR3已通过BSL代码的测试,并作了SW leveling;
***************************************************************************************
调试过程:
①导入evm8168.gel文件(DDR3工作于796MHz )
②DVRRDK中编译得到u-boot.noxip.bin
③CCS启动,连接, Load Program ,选择 nand-flash-writer.out。
④ Resume
现在console栏中输出:
Choose your operation
Enter 1 ---> To Flash an Image
Enter 2 ---> To ERASE the whole NAND
Enter 3 ---> To EXIT\n
输入1,enter。
Enter image file path
输入了u-boot.noxip.bin 的路径。
offet 输入0;
然后输入选择1,选择BCH 8-bit;
问题出现,程序到这里会输出"Starting NETRA NAND writer ERROR: NAND Initialization failed. NAND flashing failed"
*********************************************************************************************************************************
请问,测试烧写NAND需要在哪里对NAND进行设置更改么? evm8168.gel中只做了关于DDR3的设置更改, 是否还要做其他更改? 我的烧写过程是否遗漏了别的设置?
感谢您的回答!