手头一个项目需要做大量双精度数据计算,我原来用的是C2000系列,无法满足要求,现在正在考察换什么样的新平台。经过几天的资料整理与技术社区各位工程师的帮助,初步选择C6748和A8两个平台。现在有点疑问,请指教。
问题1:以375M的C6748与800M的AM3715相比较,哪一个双精度数浮点计算能力更强?速度更快?精度更高?
问题2:本人原来用的是C2000,没用过操作系统,开机上电后直接进main(),AM3715能否不用操作系统而只使用这种裸奔形式?不知这种开发方式难度有多大?该项目不需要显示。
问题3:初步选定C6748和AM3715是因为能买到核心板(这样我只需要做外围开发,能省点时间,降低些难度),AM335x系列不知道有没有核心板?各位工程师如果有知道的能否推荐一下?wjn5086@163.com。
谢谢!