This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8148 EZSDK编译的例程怎么运行



专家,您好!
我虚拟机上Ubuntu版本是10.04,搭建的EZSDK版本是5.03的,我编译Component-sources里的例程,比如

syslink模块,得到的可执行文件有以messageq为例,有messageapp_release 、messageq_ti81xx_dsp.xe674

,slaveloader_release、run_messageapp_release。sh这4个文件。请问如何吧这些文件烧到板子上运行看

DSP核和A8核的IPC通信?我想了以下两种方法:
(1)把这些文件全都copy进A8核上Linux的文件系统中,然后执行run_messageapp_release.sh就可以了?
据说加载DSP程序需要通过A8的GEL来初始化CORE,那这种方法怎么加载GEL文件?
(2)使用CCS通过仿真器烧到板子上,然后依次:连接ARM->加载GEL文件->Load A8核程序

messageapp_release->连接DSP核->Load DSP程序messageq_ti81xx_dsp.xe674->依次Run A8核和DSP核

请问以下两种方法是否可以?谢谢!

  • 你好,

    大概是第一种方法,dsplink是运行与Linux上的,链接ARM和DSP核,此时不需要GEL文件,GEL文件所作的配置工作,操作系统都已经完成了。

    另外,建议你看开发包中DSPLINK\doc,里面有如何使用DSPlink的说明文档,很详细。